Smarte Videotürklingel von Netatmo


Mit der Smarten Videotürklingel von Netatmo haben Sie die eigene Haustür jederzeit im Blick. Es klingelt an der Tür? Auf dem Smartphone können Sie nicht nur sehen wer klingelt, sondern die Person auch direkt ansprechen, egal, ob Sie tatsächlich zu Hause sind oder am anderen Ende der Welt. Sind Sie im Büro? Sie können dem Paketboten die Anweisung geben, wo die Lieferung abgegeben werden soll. Kompakt und elegant: Die Videotürklingel passt sich perfekt in jeden Eingangsbereich an.
Der Zugriff auf alle Funktionen erfolgt ohne Abonnementkosten.


Smarte Videotürklingel Smartphone-Anzeige

Die Vorteile der Smarten Videotürklingel von Netatmo:

  • Ihr Haus ist nur einen Klick entfernt – von jedem mobilen Gerät aus
  • Schutz bei Tag und Nacht mit Infrarot-Nachtsicht: So können Sie immer sehen, wer vor der Tür steht, selbst bei völliger Dunkelheit
  • Ersetzen Sie einfach Ihre bestehende kabelgebundene Türklingel mit Gong
  • Keine zusätzlichen Abogebühren, freier Zugang zu allen Funktionen

Respektierung Ihrer Privatsphäre


Die Aufzeichnung der Videotürklingel erfolgt in einem gesicherten Bereich, indem entweder die eingebaute Micro-SD-Karte verwendet wird oder die Aufzeichnungen an Ihr Dropbox-Konto oder Ihren eigenen Server gesendet werden.

loading...
Paketbote an der Haustür

Ihr Haus ist nur einen Klick entfernt - von jedem mobilen Gerät aus
Sie können dem Paketboten die Anweisung geben, wo die Lieferung abgegeben werden soll. Vergangene Videos von Anrufen und Ereignissen können auf jedem mobilen Gerät direkt in der kostenlosen App angesehen werden. Sie können die Aufnahmen prüfen und herunterladen, wenn dies gewünscht wird.

Einbruchsversuch

Echter Schutz für Ihr Zuhause

Eine Türklingel ja, aber eine, die mehr kann! Durch die Personenerkennung gibt es keine unnötigen Benachrichtigungen mehr, denn Sie erhalten nur dann eine Meldung auf das Smartphone, wenn sich ein Unbekannter vor der Haustür herumtreibt. Unerwünschter Besuch? Sie nutzen den integrierten Lautsprecher, um ihn in Nullkommanichts zu vertreiben.

Einfache Installation der Smarten Videotürklingel

Einfachste Installation

Maximale Intelligenz und Einfachheit: Das ist das Motto der Smarten Videotürklingel. Die Videotürklingel lässt sich an jedes Stromnetz 8-24V und 230V anschließen. Wenn Sie bereits eine kabelgebundene Türklingel mit Gong besitzen, brauchen Sie diese nur auszutauschen und anschließend mit dem WLAN-Heimnetz verbinden.

Eine außerordentliche Videotürklingel in minimalistischem Design


 

Modernes und minimalistisches Design
Kompakt und elegant: Die Türklingel fügt sich perfekt in jeden Eingangsbereich ein.

Außerordentliche Bildqualität
Die Full-HD-Kamera mit 1080 Pixeln bietet optimale Videoqualität, und die HDR-Funktion ermöglicht eine Anpassung bei plötzlichen Helligkeitsänderungen, sodass Sie gut erkennen können, was vor Ihrer Tür passiert.

Nachtsicht
Schutz bei Tag und Nacht mit Infrarot-Nachtsicht: So können Sie immer sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst bei völliger Dunkelheit.

Smarte Videotürklingel

Erkennung von Diebstahlversuchen 
Für einen umfassenden Schutz sendet die Türklingel umgehend eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, wenn jemand versucht, sie zu deaktivieren. 

Vollständig wetterfest
Die Türklingel ist dank der HZO-Technologie, einer dünnen Schutzbeschichtung, vollständig wetterfest (Regen, Schnee, Luftfeuchtigkeit, Staub und Verschmutzung). Sie verfügt zudem über die IP44-Zertifizierung, die garantiert, dass sie wasserdicht ist. 

Fortschrittliche Verschlüsselung
Ihre Daten werden dank einer verschlüsselten Verbindung, die Ihnen höchste Vertraulichkeit garantiert, geschützt.

Apple HomeKit

Steuerung

Sie können Ihre Netatmo Smarte Videotürklingel mit anderen Produkten der Apple HomeKit Familie verbinden. Zum Beispiel können Sie die Videotürklingel über Sprachsteuerung bedienen, "Siri, schalte die Kamera der Türklingel an".

Perfekte Ergänzung: Smarte Sicherheitslösungen

Außenkamera und Innenkamera

Die Smarte Videotürklingel kann mit der Smarten Außenkamera und/oder Smarten Innenkamera erweitert werden. Neben der Haustür kann so auch der Hintereingang, Carport oder Garten beleuchtet und zusätzlich ebenso der Innenbereich überwacht werden.

Downloads

Broschüre Connected Products
Broschüre Netatmo Endkunde
Flyer Smarte Videotürklingel
Folder Vernetztes Zuhause Konsumenten

Schauen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2020/1/20200110_254170_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254173_1.jpg

  • 2021/11/20211104_266152_1.jpg

  • 2021/11/20211104_266155_1.png

  • 2021/2/20210203_261672_1.jpg

  • 2021/2/20210202_260484_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254176_1.jpg

  • 2021/2/20210202_261660_1.jpg

  • 2021/2/20210202_256683_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254182_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254185_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254164_1.jpg

  • 2021/11/20211104_266165_1.jpg

  • 2021/11/20211104_266183_1.jpg

  • 2021/11/20211104_266449_1.png

  • 2021/11/20211104_266162_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254236_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254239_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254242_1.jpg